This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:新型 MSP430FR2355芯片编程

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1172946/msp430fr2355-new-msp430fr2355-chip-programming

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR2355、

连接到目标的大家好,我用MSP430FR2355芯片为主控芯片做了一个PCB板子,试图用MSP - EXP430FR2355开发板上的编程器和仿真器下载程序,发现无论怎么尝试,我的CCS软件都显示error:未知器件。我的PCB上的连接没有问题。请问对一个新的MSP430FR2355编程需要bootloader吗?如果需要的话如何把bootloader导入芯片?对一个新的MSP430FR2355编程需要哪些步骤?

如图是我用的仿真器(黑色)和MSP - EXP430FR2355开发板,上面有自带的编程器,可以用于编写其他的MSP430FR2355芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    一个新的MSP430FR2355编程不需要bootloader,在你使用的launchpad上自带仿真器,请尝试直接使用合适的USB线缆直接连接launchpad和你的电脑就可以。μ A

    使用之前,你可以参考一下launchpad 的主页的技术文档 μ A

    《MSP430FR2355 LaunchPad 开发套件(MSP-EXP430FR2355)用户指南》

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,小东

      非常感谢。 现在我已经解决了这个问题  

    此致  

    黄奇