This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:300kHz 换能器出错:DToF -移位值大于 maxSampleShift

Guru**** 2539900 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1159885/evm430-fr6043-getting-error-for-300khz-transducer-dtof---shift-value-was-greater-than-maxsampleshift

器件型号:EVM430-FR6043

您好!

我已将 EVM430-FR6043和300kHz 传感器连接到它。 我正在尝试使用超声波传感设计中心版本02_30_00_03通过管道获得流量。 但我得到的错误是 DToF -移位值大于 maxSampleShift。 默认配置。

我尝试更新各种可配置参数以解决此错误、但它不起作用。 请帮我使用 EVM 板对传感器进行调优。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于300kHz 换能器、您必须设置正确的频率、如图1中的 F1 = 280kHz、F2 = 320KHz。

    您需要根据 管道长度修改"脉冲开始和 ADC 捕获之间的间隙"。

    您没有正确的波形、因此会发生一些误差。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何计算脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隔值(us)、可以通过任何公式来获取这些值。

    因为当我降低该值时、比如-

    脉冲开始和 ADC 捕获之间的间隙= 130 >>错误:在上流和下流通道中未检测到信号

    脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隔(us)= 30 >>错误:测量之间的时间大于 UPS0到 UPS1的间隔

    谢谢、

    此致、

    Prayjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试此设置、如果无法获得正常波形、您可以缓慢地更改"脉冲开始和 ADC 捕获(us)之间的间隙"。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用提供的参数设置、

    ADC 捕获图仍然不正确,因为仍有错误:

    1) 1)在上游和下游通道中未检测到信号 //脉冲启动和 ADC 捕获(us)之间的间隙 减小  

    2) DToF -移位值大于 maxSampleShift //脉冲启动和 ADC 捕捉(us)之间的间隙 增加  

    谢谢、

    此致、

    Prayjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prayjit、您好!

    您能否分享您的硬件连接图?

    该传感器是300kHz? 对吧? 您可以使用频率开关来查找合适的频率点。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    这是频率扫描函数的结果

    谢谢、此致、

    Prayjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prayjit、您好!

    您可以尝试增大"步长(kHz)"以找到正确的频率曲线趋势(峰值应在300KH 频率点附近)。

    然后减小步长以精确定位频率点。

    您是否有另一个传感器、如200kHz、500kHz? 如果您有这些传感器、也许您可以尝试更换换能器并再次进行测试。

    建议使用200kHz 和500kHz 频率的换能器。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、

    《USS 设计中心用户指南》。 上述支持的传感器频率范围为80KHz - 630KHz。

    我们无法调整300kHz 换能器的参数? 我没有200kHz 或500kHz 换能器

    https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/USSSWLib/USSSWLibGas/02_30_00_03/exports/USSLib_02_30_00_03/docs/UserGuide/UserGuide/ch_config.html

    谢谢

    此致、

    Prayjit Tribhuwan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prayjit、您好!

    是的、您可以使用300kHz 换能器、我认为有一些参数需要调优、如下所示:

    您还可以尝试捕获 USS_IN &USS_OUT 引脚波形、以检查您是否可以看到下图:

    红色:OUT

    绿色:英寸

    谢谢!

     

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、

    您是否希望我在示波器上捕获 USS_IN &USS_OUT 引脚(即 EVM430-FR6043上的 J5和 J6引脚)波形。

    谢谢

    此致、

    Prayjit Tribhuwan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prayjit、您好!

    通过该引脚、您可以捕获 J9:

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您迄今提供的支持。

    根据您的建议、现在我有了频率为 200kHz。

    使用此传感器、USS 设计中心工具现在不会返回任何错误(使传感器保持一定距离)

    此处捕获并连接了气流响应。 我们在3-5秒内以10-12次/秒的最大流量通过空气。

    现在、我想进行详细的流量分析(每毫秒的波形)。 您能否为实现这一点提供一些输入。

    如何减少失真?

    谢谢。

    此致、

    Prayjit Tribhuwan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prayjit、您好!

    这是一个新问题、您能帮助在 E2E 中创建新主题吗?

    谢谢!

    此致

    Johnson