This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:L 的最小和最大长度

Guru**** 2131060 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1172752/msp430fr6047-minimum-and-maximum-length-of-l

器件型号:MSP430FR6047

大家好、团队成员

以下是我的客户:引用的问题的描述

我们正在使用 MSP430FR6047开发超声波水表。

根据参考电路、超声波传感器的反射器间隙(L)设计为62mm。

下面是一些问题。

L 的最小和最大长度

2.如果 L 从62mm 更改为42mm,是否存在性能下降等问题?

3.将 L 从62mm 更改为42mm 是否需要进行任何工作? (例如、通过 USS 实用程序修改源代码或更改设置)

目前、水表是使用 TI 提供的参考电路设计的、因此即使用示例代码也能正常工作、但当 L 更改为42mm 时、我担心是否存在任何问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ying、

    快速计算显示 L = 62mm 时、ToF = 40.23usec、L = 42mm 时、ToF = 27.25usec。

    我认为这应该是可以的。  客户需要调整"脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隔"、脉冲数和较短距离的捕获持续时间。

    如果它们已针对62mm 正确调整了这些值、则应知道如何处理42mm。  客户可以在 USS GUI 指南的主菜单 Help > Info 中找到最小/最大参数值。

    这是一个图、用于说明需要更改的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢你的答复。

    此致。

    凯瑟琳