主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP、 MSP-FET、 UNIFLASH
将最新固件刷写到评估套件或 Launchpad 后、我无法从评估套件或 LaunchPad 获得任何响应。 UART 上没有通信、没有 LCD 响应、也没有 LED。 (只有 LaunchPad 闪烁)
我已将以下内容上传到 EVM430中:"C:\ti\MSP\EnergyMeasurementDesignCenter_1.40.00.03\EnergyMeasureDesignCenter\example_projects\EnergyMeasurementDesignCenterWorkspace\EVM430-F6779_CT_3V_3C_60Hz\EVM430-F6779_CT_3V_3C_60Hz"
下面的内容添加到 launchpad 中:"C:\ti\MSP\EnergyMeasurementDesignCenter_1.40.00.03\EnergyMeasurementDesignCenter\hidbridge \TI_MSP_HIDBRIDGE__1_00_04_00_MSP-EXP430F5529LP.txt "
LaunchPad 显示缓慢闪烁的 LED、电能测量设计中心能够正确连接到 LaunchPad。 但是、除了在控制器属性中取消选中"Connected"(已连接)时、UART 之间没有通信。
目前、出于可用性和便利性原因、仅将 EVM 的第3行连接到标准120V 插座。 否则、我将不得不把所有时间都花在冷仓库中。 开箱即用固件在该配置中工作、提供精确的电压和功率输出、因此我希望它能与更新的 EMDC 固件配合使用。
我已经根据文档仔细检查了 UART 的连接、并至少执行了两次这些步骤。 MSP-FET 能够连接并刷写 EVM、但不会发生任何情况。
我在这里缺少什么吗?