This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:无法使用 EMDC 进行评估

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-F6779, MSP-EXP430F5529LP, MSP-FET, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1172503/evm430-f6779-unable-to-evaluate-using-emdc

器件型号:EVM430-F6779
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LPMSP-FETUNIFLASH

将最新固件刷写到评估套件或 Launchpad 后、我无法从评估套件或 LaunchPad 获得任何响应。 UART 上没有通信、没有 LCD 响应、也没有 LED。 (只有 LaunchPad 闪烁)

我已将以下内容上传到 EVM430中:"C:\ti\MSP\EnergyMeasurementDesignCenter_1.40.00.03\EnergyMeasureDesignCenter\example_projects\EnergyMeasurementDesignCenterWorkspace\EVM430-F6779_CT_3V_3C_60Hz\EVM430-F6779_CT_3V_3C_60Hz"

下面的内容添加到 launchpad 中:"C:\ti\MSP\EnergyMeasurementDesignCenter_1.40.00.03\EnergyMeasurementDesignCenter\hidbridge \TI_MSP_HIDBRIDGE__1_00_04_00_MSP-EXP430F5529LP.txt "

LaunchPad 显示缓慢闪烁的 LED、电能测量设计中心能够正确连接到 LaunchPad。 但是、除了在控制器属性中取消选中"Connected"(已连接)时、UART 之间没有通信。

目前、出于可用性和便利性原因、仅将 EVM 的第3行连接到标准120V 插座。 否则、我将不得不把所有时间都花在冷仓库中。 开箱即用固件在该配置中工作、提供精确的电压和功率输出、因此我希望它能与更新的 EMDC 固件配合使用。

我已经根据文档仔细检查了 UART 的连接、并至少执行了两次这些步骤。 MSP-FET 能够连接并刷写 EVM、但不会发生任何情况。

我在这里缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用错误的帐户(来自我之前的公司)发布了此问题。 我要回复的账户 是相关公司的账户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我终于设法从器件中获得一些响应。 但是、得到的数字甚至不接近正确值、我无法配置 EMDC 来反映我的电路板。

    具体而言、我似乎无法将 EMDC 配置为使用 MSP430-67791 (根据 Uniflash 和 CCS、这是电路板上的情况、而不是 MSP430-67791A)。 使用示例项目  EVM430-F6779_CT_3V_3C_60Hz 作为基础、我打开控制器的属性、更改"设备"并重新连接所有连接。 导线将显示在主图表窗口中。 但是一旦我按下 OK、导线就会被移除、控制器被复位回"MSP430-6779"并且连接被移除。 即使我在器件显示"MSP430-67791"时生成代码、生成的代码也以 MSP430-6779为目标。 启动新项目时、MSP430-6779甚至不是可选器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可能会错过 HID 桥:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、HID 桥已连接。 否则、我将无法获取我在最近更新中所做的值。 现在、我的问题围绕着完全不准确的读数以及无法为 MSP430-67791配置 EMDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎已尝试重新选择设备。 您是否尝试生成代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有、但 CCS 和 UniFlash 都报告 EVM 上的芯片是 MSP430-67791 (没有 "A")、抱怨二进制文件针对的是 MSP430-67791A (具有"A")。 而 MSP430-67791 (无"A")不是 EMDC 中的可选器件。 更改不会持续、并且不会反映在生成的代码中、也不会在重新打开属性时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着检测结果不正确的原因可能在于 EMDC 不支持器件型号?

    要查看 A 和 NO A 之间的差异、请参阅以下文档:https://www.ti.com/lit/an/slaa666a/slaa666a.pdf

    正如我尝试过的、67791是可选器件。 您可以进行双重检查吗?