This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:完成测量的最短时间是多少?

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1174011/msp430fr6043-what-is-the-minimum-time-to-complete-a-measurement

器件型号:MSP430FR6043

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

在气体测量的演示配置方面、完成测量的最短时间是多少? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    测量时间取决于许多事实、如脉冲数、ADC 开始捕获时间...

    我们之前做了一些测试、一次测量的时间能够减少大约10ms。

    谢谢!

    此致

    Johnson