This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5849:皮尔斯振荡器和 ESD 测试(IEC61000-4-2)

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1171832/msp430fr5849-pierce-oscillator-and-esd-test-iec61000-4-2

器件型号:MSP430FR5849
主题中讨论的其他器件:冲击

您好!

SLAA322D (MSP430 32kHz 晶体振荡器)表示 MSP430晶体振荡器是皮尔斯振荡器。
假设您对该皮尔斯振荡器执行 ESD 测试。
如果这个皮尔斯振荡器受到噪声的影响、皮尔斯振荡器本身的频率是否有可能被移位?

例如、它从32KHz 变为37KHz 等


此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    [引用 userid="312866" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1171832/msp430fr5849-pierce-oscillator-and-esd-test-iec61000-4-2 "]

    SLAA322D (MSP430 32kHz 晶体振荡器)表示 MSP430晶体振荡器是皮尔斯振荡器。
    假设您对该皮尔斯振荡器执行 ESD 测试。
    如果这个皮尔斯振荡器受到噪声的影响、皮尔斯振荡器本身的频率是否有可能被移位?

    例如、它从32KHz 变为37KHz 等

    [/报价]

    在我看来、您更有可能在 ESD 冲击期间看到时钟抖动或毛刺脉冲、或者振荡器电路完全失效、而不是看到 A、稳定但不同的频率。 在这些电路中保持振荡是 一种微妙的平衡、如果干扰过严重、晶振很可能会发生振荡。

    如果您希望在 ESD 事件期间检测和处理振荡器故障、请参阅 《MSP430系统 ESD 故障排除指南》(SLAA932)的第3.2.2节。

    您还可以查看 《MSP430系统级 ESD 注意事项》(SLAA530) 以了解与 MSP430相关的一般 ESD 信息、包括晶体的布局建议。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon Fisher、您好!

    我想、叠加在皮尔斯振荡器正反馈上的噪声有可能会改变皮尔斯振荡器本身的频率。
    客户目前正在对成品执行 ESD 测试。
    因此、LFXTCLK 稳定在37KHz 而非32KHz。
    复位会恢复正常状态。
    在这种情况下、由于噪声、CLK 系统或 MSP430可能会发生什么情况?

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    听起来可能也是由于闩锁造成的。  它们是否有方法在发生这些 ESD 事件之一后测量电流?

    如果 是闩锁、则可能需要额外的 ESD 保护。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户继续调查并发现出现了振荡器故障中断标志。
    根据数据表、振荡器故障标志的出现频率介于0 (min)和3500 (max) Hz 之间。
    在这种情况下、由于噪声、振荡停止、满足振荡器故障中断标志的条件并且振荡器切换到 LFMODCLK、是否合适?

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ddoor,

    是的、这是正确的解释。 如果 LFOSC 故障标志处于这些频率范围内、包括停止、则可将其置1。  

    如果 LFOSC 故障标志被置位、LFMODCLK 将被启用并被用作任何 LFOSC 源。

    此致、

    Brandon