This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-TS430DA38:使用 MSP-FET 进行 SpyBiWare 编程时出现问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430DA38, MSP430G2955, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1172669/msp-ts430da38-programming-using-spybiware-problem-with-msp-fet

器件型号:MSP-TS430DA38
主题中讨论的其他器件: MSP430G2955MSP-FET

你(们)好。

现在、我 将 MSP-TS430DA38与 MSP430G2955耦合。 将 JP4更改为 JP9至位置2-3、我可以使用 MSP-FET 对具有4线制 JTAG 的 MCU 进行编程、而不会出现任何问题。

但将  JP4更改为 JP9以定位2-1、我无法使用 MSP-FET 使用双线制 SpyBiWare 对 MCU 进行编程。 错误消息是:连接到目标时出错:未知设备。 供参考、我使用版本 为12.0.0.00009的 CC Studio 来创建程序并将其刷写到 MCU 中

进行故障诊断后、发现如果我只使用 跳线将 MSP-FET 的引脚1 (TDO/TDI)、2 (VCC_TOOL)、7 (TCK)和9 (GND)连接到 MSP-TS430DA38、我可以使用 SpyBiWare 对程序进行编程和调试。 当我连接8 (TEST/VPP)时出现问题、错误消息突然再次显示。

 

我知道 TEST/VPP 用于熔断保险丝。 现在、我仍处于开发阶段、因此不需要该功能、但稍后我们可能需要该功能。

那么、底线是、如何使用 具有 MSP-FET 14导体电缆的 SpyBiWare 而不是使用跳线对 MSP-TS430DA38进行编程? 我错过了这里吗?

供参考、我们的 PCBA 具有与 MSP-TS430DA38相同的设计、因此 8 (TEST/VPP)在使用 MSP-FET 的14导体电缆时始终连接到 MCU、当 我们尝试  在大规模生产中对 MCU 进行编程时、使用跳线并不好。 使用4线制 JTAG 是毫无疑问的、因为我们计划仅使用 SpyBiWare 来减少引脚使用量。 感谢您的参与和帮助。

此致、

Krisna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristna、

    查看 《MSP430硬件工具用户指南》 如果您进入"常见问题和已知问题"部分、您将面临第13题。 请将电容器添加到电路板上的 C8。 原理图中的值为10nF。

    此致、

    Luke  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您的回复。 从 MSP430硬件工具用户指南 第69页、我可以看到 C8的值为10nF。 已经安装了12nF、因为我们目前没有10nF、它仍然不起作用。 但在参阅 《MSP430硬件工具用户指南 》第22页后、发现电容值需要介于0.1nF 和2.2nF 之间。 因此我们安装1nF、它现在可以很好地工作。 感谢您的支持。

    此致、

    Krisna