Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430DA38, MSP430G2955, MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP430G2955、 MSP-FET
你(们)好。
现在、我 将 MSP-TS430DA38与 MSP430G2955耦合。 将 JP4更改为 JP9至位置2-3、我可以使用 MSP-FET 对具有4线制 JTAG 的 MCU 进行编程、而不会出现任何问题。
但将 JP4更改为 JP9以定位2-1、我无法使用 MSP-FET 使用双线制 SpyBiWare 对 MCU 进行编程。 错误消息是:连接到目标时出错:未知设备。 供参考、我使用版本 为12.0.0.00009的 CC Studio 来创建程序并将其刷写到 MCU 中
进行故障诊断后、发现如果我只使用 跳线将 MSP-FET 的引脚1 (TDO/TDI)、2 (VCC_TOOL)、7 (TCK)和9 (GND)连接到 MSP-TS430DA38、我可以使用 SpyBiWare 对程序进行编程和调试。 当我连接8 (TEST/VPP)时出现问题、错误消息突然再次显示。
我知道 TEST/VPP 用于熔断保险丝。 现在、我仍处于开发阶段、因此不需要该功能、但稍后我们可能需要该功能。
那么、底线是、如何使用 具有 MSP-FET 14导体电缆的 SpyBiWare 而不是使用跳线对 MSP-TS430DA38进行编程? 我错过了这里吗?
供参考、我们的 PCBA 具有与 MSP-TS430DA38相同的设计、因此 8 (TEST/VPP)在使用 MSP-FET 的14导体电缆时始终连接到 MCU、当 我们尝试 在大规模生产中对 MCU 进行编程时、使用跳线并不好。 使用4线制 JTAG 是毫无疑问的、因为我们计划仅使用 SpyBiWare 来减少引脚使用量。 感谢您的参与和帮助。
此致、
Krisna