This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:ADC 捕捉不正确

Guru**** 2538260 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02005, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1171998/evm430-fr6043-incorrect-adc-capture

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:TIDM-02005

您好!

我一直在尝试使用 EVM430-FR6043并遵循 TIDM-02005复制 TI 的液体浓度感应。 但是、我在实现文档中提供的理想 ADC 捕捉响应方面遇到了困难。 相反、我得到上游和下游传感器不同的负线性响应。 我已附上 AD 捕获响应和电路板的图像(我已按照 TIDM-02005-3.1.1.1中的说明更改了电子 器件)

编辑- GUI 上的错误选项卡提到"在上游和下游通道中未检测到信号"腔室已充满水至顶部。 有趣的是、当容器中没有水时、可以获得类似的 ADC 捕获。 我不确定我在哪里丢失信号。

是否有人知道造成这种情况的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Megha Shah、

    感谢您分享您的问题。 您共享的 ADC 捕获看起来不正确。 EVM430-FR6043默认配置为进行气体测量。 您需要对电路板进行小幅硬件修改、以使其适用于水。 请参阅  《适用于水流量测量的 MSP430FR6043优化超声波传感计量参考设计》中的第3.1.1.1.1节"对水流量计操作进行硬件修改"

    如果不是这样、您可以尝试以下几种操作:

    • 您能否将换能器直接放在一碗水中、以获得良好的信号? 如果您无法获得良好的信号、则信号链一定会出现问题。 仔细检查所有连接、尝试不同的换能器等
    • 换能器的谐振频率是多少? EVM 是否设置为使用相同的频率?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    感谢您的回答! 我已经修改了水配置板。 这些是2MHz 传感器、我已经根据传感器在 GUI 上设置了参数-如指南中所建议。  

    我的下一步是在一碗水中尝试它们、因此我会在得到结果后更新您的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很高兴听到您对水测量进行了更新。

    在一碗水中进行测试时、确保换能器彼此直接相互交叉。

    我有兴趣听取您的调查结果。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我在水容器中测试了换能器、但仍未达到预期结果(请参阅图像)。 我在实验中使用"AUDIOWELL 超声波流量传感器/2MHz 用于超声波水表"。 请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您尝试该实验。 您能否在执行本实验时使用示波器探测传感器信号线? 您可以将此帖子作为您应该看到的内容的参考:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1127126/evm430-fr6047-adc-capture-shifted-amplitude/4195839#4195839

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    如下图所示、它似乎可以正常传输信号、但接收信号时遇到问题。 下面还包括设置图片-让我知道是否有关闭的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我开始工作了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Megha、

    太棒了! 您能否快速发布问题的摘要以及您如何解决问题?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定是什么解决了-我将水容器中3D 打印容器中的换能器重新浸没、并进行频率扫描。 当我重新进行 ADC 采集时、效果会更好。 传感器对齐和执行频率扫描的组合似乎使传感器能够更好地进行通信。 不确定您之前是否看到过这种情况。

    感谢所有的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息。 我只是问这个问题、因为它有助于我理解、以便将来参考。 对齐和机械结构会对信号传播产生很大影响。

    此致、

    Evan