This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:EVM430-FR6043

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1172278/evm430-fr6043-evm430-fr6043

器件型号:EVM430-FR6043

您好!  

我是否可以就正确设置配置参数的最佳方法提出一些建议、因为我遇到了一些问题。  

我将使用两个300kHz 换能器、间隔为42.7mm、以测量流经直径为21mm 的内径管道的气流。  

换能器位于湿区、因此换能器之间的介质没有变化。

此外、当我进行频率扫描时、我是否正确地说应该在大约300kHz 时有明显的峰值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A-Jay、

    关于频率扫描、是的、您应该会看到大约300kHz 的峰值。  

    首先、查看 USS 燃气表快速入门指南

    然后查看 TIDM-02003超声波感应子系统参考设计指南以了解燃气流量测量、特别是第3.1.3.1节

    在这两个文档之间、这应该可以让您继续操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您提供这些信息、我现在将介绍这两个信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    您对如何减少波形中的噪声量有什么建议吗?

    此外、波形似乎经常跳过/滞后、然后我在一台功能强大的 PC 上运行软件、它仍然运行。 您知道什么可能会导致这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A-Jay、

    让我们从噪声开始。  您可以进行 ADC 采集和共享吗?  我怀疑您的收益不足。  您使用的增益设置是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    下面是 ADC 的屏幕截图。 增益设置为9.8dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A-Jay、

    比我们希望看到的要好得多,但也不像我们希望的那样好。  我必须联系我们的前 USS 专家、以帮助解释这一点以及如何解决它。