This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:频率扫描高达2.5MHz

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1174364/evm430-fr6043-frequency-sweep-up-to-2-5mhz

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043

您好!

我最近购买了用于流量计设计的 EVM430-FR6043开发套件。


我想使用 TI 的超声波传感设计中心执行1.5MHz 至2.5MHz 的频率扫描。 但是、我有以下问题:
在气体模式下、F1的扫描频率限制为550kHz、F2的扫描频率限制为630kHz。
在水模式下、单个模式可高达2.5MHz、但此模式对我没有兴趣。
我还看到、在同样适用于 MSP430FR6043的水流量计用户指南中、已在800kHz 和1.2MHz 之间配置了扫描。
我的结论是,有可能超过目前限制我的限制,但我无法找到办法。 您有解决方案吗?

此致、

皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    我们的燃气表解决方案仅支持基于 USS 设计中心的200kHz 和500kHz 传感器。

    谢谢!

    此致

    Johnson