This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:连接到目标时出错

Guru**** 2882630 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5310, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1174405/msp430f5310-error-connecting-to-the-target

器件型号:MSP430F5310
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!

我尝试在 MSP430F5310上刷写一个示例代码。 调试时显示、连接到目标时出错:器件的调试接口已被保护。 我正在使用 MSP-TS430RGC64B EVK 和 MSP-FET 仿真工具。 是否有人知道如何从这种模式中恢复。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了将 BSL 闪存段中的保险丝值设置为零(解锁)、可将 MSP-FET 与 PC 端的 BSL Scripter 结合使用。 如果熔丝值未被改变并且报告的消息是由上传的不稳定固件引起的、那么 BSL 批量擦除(使用错误的密码调用)应该会解锁器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们尝试自定义 MSP430F5310引导加载程序。 因此、在这个试验和错误期间、如果我们触摸了保险丝值、我们应该做什么来解锁器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BSL 和已锁定 JTAG 器件的情况下会出现错误。 如果您的定制 BSL 工作正常、那么您只能解锁 BSL 闪存段、并在地址017FCh 写入四个零字节。