This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67641:使用电能测量设计中心进行 EVM 套件编程

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67641, MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1174776/msp430f67641-evm-kit-programming-using-energy-measurement-design-center

器件型号:MSP430F67641
主题中讨论的其他器件:EVM430-F6779MSP430F6779

我正在使用三相 EVM 套件 MSP430F67641我使用能源管理设计中心生成了源代码通过考虑多相的 EVM430-F6779示例设计、我正在使用 FET 将源代码加载到 EVM 套件中、 我无法使用校准应用程序查看 RS232上的任何通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在哪个部分缺少通信? 有 TX_EN 和 RX_EN 跳线连接到 RS232端口和 MSP430F6779 MCU。 您能否在 RX 和 TX 跳线上连接示波器以确保通信通过跳线。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用 MSP430F6779 MCU、从 MSP430F6779生成的代码尝试在 MSP430F67641 EVM 中使用、是这些 MCU、该 IO 引脚是否相互兼容  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件并非完全引脚对引脚。 这是与 IPZ 封装的引脚差异、该表可在 数据表中找到。

    您必须 对生成的代码进行一些调整、使其能够与 MSP430F67641配合使用。 我们的"使用 MSP430F67641实施低成本三相电子电表"文档中包含 专为 EVM 创建的源代码、因此这有助于评估并有助于移植。  在 source -> emeter-app->emeter-app-67641->emeter-template.h 中、您可以找到此应用中使用的引脚分配。

    我建议您阅读应用手册以熟悉器件和 EVM。

    此致、

    Luke