This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BIOSIGNMONITOR:将 NFC 替换为 BLE 5.x

Guru**** 670340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1174592/tidm-biosignmonitor-replacing-nfc-with-ble-5-x

器件型号:TIDM-BIOSIGNMONITOR

尊敬的团队:

我们希望在 BIOSIGNMONITOR 中使用 BLE 而不是 NFC。

TI 是否会对 BT 5.x 模块提出任何建议? 或者我们应该从 MSP430迁移到 MSP432 (或其他平台)? 因为我还没有找到适用于 MSP430的合格蓝牙5.x 堆栈。

期待很快收到您的回复。

谢谢、此致、

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、亨利

     MSP430没有 BLE 堆栈。

    请考虑 支持 MSP432E4 SimpleLink 32位 Arm Cortex-M4F MCU 平台的 SimpleLink SDK 蓝牙插件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    感谢您的快速响应。 如果我们将 BIOSIGNMONITOR 代码迁移到 MSP432、我们需要特别注意什么吗?

    此致、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、亨利

    根据 多参数生物信号监视器设计指南、系统上使用 FR5989的 SPI、I2C 和 ADC。

    因此、我认为可以将该系统从 FR5989迁移到 MSP432E4。

    但由于 cortex M 架构的原因、MSP432E4的 SDK 与 MSP430略有不同。

    请使用 Launchpad 和 SimpleLink SDK 蓝牙插件 软件开始评估和开发。

    谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    明白了。 感谢您的支持。

    此致、

    Henry