This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:引导加载程序- OTA 清除信息存储器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1175225/msp430fr2676-bootloader---ota-clearing-the-info-memory

器件型号:MSP430FR2676

我的客户 正在使用 MSP430FR2676。  

他们尝试对其进行 OTA 操作、发现他们正在清除 Info 内存。    

他们的理解是、MSP430FR5xx 和 FR6xx 系列器件不会擦除信息存储器。  但 MSP430FR23xx、24xx 和26xx 会擦除信息存储器。

 

他们的 OTA 过程当前在写入之前使用批量擦除命令。  其中一个选项是读取所有信息、执行更新、然后发回信息存储器。  

客户想知道 TI 是否可以提出任何其他技巧、让他们不必读取和重新写入信息存储器。 可能是一种将所需值移动到不同存储器位置的方法?  或者使用存储器保护来保护信息存储器不会在批量擦除命令上被清除。

谢谢、

Matthew Mott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我建议他们查看此文档、深入了解 如何使用 JTAG 接口进行 MSP430编程 第2.4.2.2节。  如果他们有自定义闪存程序、则第3.2节提供了指向他们可以查看的一些示例代码的链接、MSP430FR2x 器件与 FR4x 文件共享。

    如果它们使用 Uniflash 、则可以指定擦除主存储器或按地址擦除并擦除特定段。

    此致、

    Luke