您好!
在我的项目中、我使用了 msp430fr5994。 我将32kHz 晶体振荡器连接到 LFXIN 和 LFXOUT 引脚。 我将这些引脚配置为 LFx 引脚。 之后、我使用 MSP 的 RTC 模块、我没有问题。
在项目的第二部分、我移除了晶体、并将32kHz 外部时钟源连接到 LFXIN 引脚。 (LFXOUT 为空。) 我将 LFXIN 引脚配置为 LFx 引脚、将 LFXOUT 引脚配置为 GPIO 引脚、我还设置了 LFXBYPASS 位。
但是、在这些更改之后、我的项目不起作用、我的 RTC 日历寄存器也没有更改。 (秒、分钟、天等寄存器)
在使用外部时钟源作为 MSP 的 RTC 模块时,是否有任何错误?
谢谢。