This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2475:I2C 线路的最小上拉电阻

Guru**** 2901840 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2475

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1175995/msp430fr2475-min-pullup-resistance-for-i2c-lines

器件型号:MSP430FR2475

大家好、

目前、我们在 MSP 的 I2C 线路上使用4.7K 上拉电阻器。 我们有2条 I2C 线路/MCU、它们均以400kHz 频率运行。  

当我们进行验证时、我们发现上升时间超过了我们得到的大约700ns 的一般规格(提到最大值为300ns)。 我们计划将上拉电阻器更改为1K 以满足上升时间规格、您能告诉我们 MCU 侧在吸收电流时是否会出现任何问题吗? 是否有任何建议的上拉电阻器最小值、低于该值时、我们不应上拉 GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅应用手册 SLVA689

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、  

    请注意、对于 MSP430FR2475、IOL/IOH 值取决于电源电压、并在器件数据表的表8.12.4.2中给出。  

    我还将添加 一个指向应用手册 David 的链接、该链接旨在为将来可能需要的任何人提供便利: https://www.ti.com/lit/slva689。 这是我们用于上拉电阻器计算的最佳资源。

    此致、
    Brandon Fisher