This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2433:MSP430G2433

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1175448/msp430g2433-msp430g2433

器件型号:MSP430G2433

我的其中一款产品 MSP430G2433有问题。 当我设置端口输出寄存器时、也会设置端口输入寄存器。 这在图表的显示方式中是合理的、但对于我计划在中使用它的应用程序而言、这一点并不是很有用。  
你有解决方法吗? 还是确保输出无法设置输入的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否不读取输入寄存器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以读取它、问题是 即使端口设置为输出、输入寄存器仍将更改为输出寄存器设置的值。
    用于快速响应的 THX :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助我了解问题的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IM 写入汇编语言并需要端口输入寄存器的值、而不会被同一端口的输出寄存器更改。
    图中对端口进行描述的方式是、输入寄存器在同一端口上的输出寄存器之后自行设置。  
    只是想知道、对于输入和输出寄存器之间的连接、是否有任何变通办法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有仅连接到引脚的缓冲器的"寄存器"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、端口中的每个引脚都是单独控制的。 只要您通过方向寄存器使输入和输出引脚保持直立、引脚就不会相互干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    微控制器中有一个端口输入寄存器、但问题在于缓冲器效应。
    但感谢您的回答:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您不想更改 PxIN 吗?

    我知道、周围没有什么工作...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,谢谢你们的帮助