This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6005:列出了具有2个不同值的去耦电容器

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1176465/msp430fr6005-decoupling-capacitor-with-2-different-values-listed

器件型号:MSP430FR6005

尊敬的 TI:

  在用于水‑计量应用的 MSP430FR600x 超声波感应 MSP430微控制器的第158页上、图10-2与第10.1.1节中的内容存在差异。

文本中需要1uF 和22uF 旁路电容器、而图片中显示的是1nF 和22uF 旁路电容器。  哪个值是正确的?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    该电容器用作高频去耦电容器。 电容器的用途是帮助改善电源上的噪声、以便在这里可以使用一系列值。 我建议0.1 μ F - 1 μ F。

    图像应显示为1uF、而不是1nF。

    此致、

    Luke