请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6005 尊敬的 TI:
在用于水‑计量应用的 MSP430FR600x 超声波感应 MSP430微控制器的第158页上、图10-2与第10.1.1节中的内容存在差异。
文本中需要1uF 和22uF 旁路电容器、而图片中显示的是1nF 和22uF 旁路电容器。 哪个值是正确的?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
在用于水‑计量应用的 MSP430FR600x 超声波感应 MSP430微控制器的第158页上、图10-2与第10.1.1节中的内容存在差异。
文本中需要1uF 和22uF 旁路电容器、而图片中显示的是1nF 和22uF 旁路电容器。 哪个值是正确的?
谢谢你