This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-TS430PZ100AUSB:Launchpad 始终处于挂起模式。

Guru**** 2533870 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1176851/msp-ts430pz100ausb-launchpad-is-always-in-suspend-mode

器件型号:MSP-TS430PZ100AUSB
主题中讨论的其他器件:MSP430F5632

各位专家:

在这方面寻求您的帮助、请:

客户正在尝试使用 MSP430F5632微控制器在 MSP TS430Z100USB launchpad 上运行演示之一。 演示是来自 MSP430USB 开发人员 Package_5_20_06_03的 EchoH3 ToHost。 它可以正常构建、当我运行时、它会正确枚举为 USB HID 设备、但当我运行 HIDDemo 时、不会显示任何内容。 我将对此进行研究、LaunchPad 始终处于挂起模式。 你可以帮帮我吗? 我在其他 launchpad MSP EXP430F5529LP 上尝试了相同的方法、但结果相同、我必须做一些错误。 但需要一些指导。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    对此进行了任何更新? 客户要求更新他的跟进内容:

    根据 USB 示例文档、我安装了 CCS 的 V6.0、并且能够获得在5529LP lanuchpad 上工作的 H8_keybord 测试、但当我运行 H1_ledOnOff 和 H3 echotest 时、测试失败。 我正在使用 TiV4.3.1编译器进行编译、当我进一步调试它时、它不会进入 ST_ENUM_ACTIVE、它将在 ST_ENUM_SUSPEND 中结束。 这就是 HIDdemo.jar 不显示初始屏幕的原因。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    73、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    演示 H3 EchoToHost I 可以在我的 PC 中枚举设备(我的 Windows 信息如下)、如下所示

    请帮助检查您按照第2.5节(适用于 CDC、但可能会有所帮助)所述安装的驱动程序 演示)

    e2e.ti.com/.../4113.Examples_5F00_Guide_5F00_MSP430_5F00_USB.pdf

    有关 HID 演示的更多信息、请参阅此文档

    e2e.ti.com/.../HidDemo.pdf