This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:使用 msp430fr2633的电容式触控感应问题

Guru**** 2552080 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/591631/msp430fr2633-capcitive-touch-sensing-issue-using-msp430fr2633

器件型号:MSP430FR2633

 

 

大家好、

我已经为电容式触摸面板设计了 PCB、其中包含五个按钮、接近按钮和一个8 CMS 滑块
(容性 BSWP 和容性 FR2633)折射设计。


1.1cm 滑块的长度设计为大约8 cm。


2.5mm 10mm 按钮。


问题是控制器工作正常、但根本不感应按钮(电极)触摸事件、但滑块部分感应

3.是否可以使用软件参数对其进行调整。如果 有任何重要参数需要调整,请提出建议。

任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vinay Shankar、

    请检查硬件 CAPIO 引脚连接和软件引脚分配是否相同。

    您是否正在使用 CapTIvate 设计中心进行调试?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    朱灵、您好!

    是的、我在设计中也使用了相同的 CAPIO 引脚、但我们没有电容 PGMR 板、因此无法将其连接到电容设计中心。
    是否可以使用源代码中的软件参数对其进行调优?
    如果有任何重要参数需要调整、请提出建议。


    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vinay Shankar、

    您能否与我们分享原理图?

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling Zhu、

    以上是我的电容式触控 PCB 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Vinay Shankar、

    尝试附加项目。

    BR、

    Linge2e.ti.com/.../BSWP.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ling Zhu、

    我已经验证了 CAPIO 分配是否正确。
    我们的软件团队测试了此代码,但即使在我们使用应用程序代码测试了所有示例代码之前,它的按钮电极也没有检测到触摸事件。

    我们之前已经在 TI 的电容式触控开发板上测试过应用代码、该开发板具有8个按钮和一个滑块、运行正常、但现在当我们在设计中测试代码时、将设计更改为5个按钮和一个滑块、其无法正常工作。

    原因可能是什么?

    此致、
    Vinay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinay:

    我们无法在帖子中看到您附加的图片。
    您能否通过电子邮件将原理图和电路板图片发送给我、我会将您的案例转发给我们的专家。
    ling-zhu@ti.com

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhu、

    感谢您的努力与合作。。

    1.我们发现了问题,现在解决了问题(按钮和滑块)

    2.但现在需要了解接近情况、它没有给出任何响应对于这种接近设计是否需要特别注意?

    问题不是代码、也不是硬件设计中的问题、而是根据 MSP430FR2633数据表建议、我已将未使用的 capio 引脚连接到 GND、因此移除该轨迹后、它开始工作。  

    此致、

    Vinay Shankar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    很高兴听到您解决了该问题。

    有关接近传感器、请参阅接近设计指南   BR、