This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:USB 端点

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/591899/msp430f5529-the-endpoint-of-usb

器件型号:MSP430F5529

您好!

我的客户现在正在使用 MSP430F5529开发 USB 器件、USB 规范需要1个批量输入和1个批量输出、是否可以将 批量输入的地址分配给端点1并将批量输出的地址分配给端点2? 还是 需要将批量输入和输出的地址分配给同一个端点?

另一个问题、

可以设置的 maxPacketSize (USB 数据包的最大大小)是多少?

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入和输出端点是完全独立的;分配给每个端点的数字无关紧要。

    全速大容量数据包的最大数据包大小为64字节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    这是否仍然是您的问题?  配置不同的输入和输出端点需要更改代码中的一些内容、但可以完成这些操作。  请告诉我、如果您仍然 需要帮助来确定需要更改的内容。

    此致、

    Arthi