This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F147:具有 MSP430 USB 调试接口的 Windows XP

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1177981/msp430f147-windows-xp-with-the-msp430-usb-debug-interface

器件型号:MSP430F147

我有 一个来自 TI 的这些调试器的 MSP430 USB 调试接口、我想让它在 Windows XP 上工作。

当我将其连接到虚拟机时,我会看到这个黄色的小图标:

我尝试使用此驱动程序、但问题仍然存在。

 e2e.ti.com/.../TI-Flash-Emulation-Tool-Driver.zip

我知道这款调试器有一个新版本、但是我们使用的旧 IDE 无法与之作斗争。 我们使用的是这个非常旧的 IDE ...

http://www.quadravox.com/AQ430.htm

您是否有任何建议或其他驱动程序可供尝试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    遗憾的是、这超出了我们在这里支持的范围、因为我们的标准工具链不再支持调试器和 Windows XP。  您可以尝试下载包含相关驱动程序和调试链的较旧版本的 CCS。 这可能适合您。