This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430i2020:如何提高 SD24的输入阻抗

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/591849/msp430i2020-how-to-increase-the-input-impedance-of-sd24

器件型号:MSP430I2020

现在、客户希望使用 MSP430i2020的 SD24通过 RT 测量温度、如下图所示、RT 电阻值将 从几十 倍变为千兆次。   他们发现 SD24的输入阻抗仅为200kΩ Ω、这将影响 ADC 精度。

那么 、是否有任何解决方案可提高 MSP430i2020/2040的 SD24输入阻抗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="David Bai 的说法]那么、是否有任何解决方案可以提高 MSP430i2020/2040的 SD24输入阻抗? 谢谢。[/引述]

    当然。 缓冲放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ilmars、
    感谢您的回复。
    您是说添加一个放大器吗? 客户对价格非常敏感、我认为添加一个放大器对他们来说不是很好的解决方案。 还有其他建议吗? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="David Bai "]是否有其他建议?

    更改温度传感器、使其不需要高阻抗 ADC 输入。

    老实说-如果电路甚至不是桥接或基于恒流源、我觉得关心 ADC 输入电阻很奇怪。

    TI 拥有 有关 RTD 测量的参考设计、您/客户应从读取它们开始。 还有更多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    我现在将关闭此项、如果您需要其他帮助、请在此处回复、问题将自动重新打开。