This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-TS430RGZ48C:无法使用 CCS 调试所包含的芯片。

Guru**** 2584575 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430RGZ48C, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1177504/msp-ts430rgz48c-the-included-chip-cannot-be-debugged-with-ccs

器件型号:MSP-TS430RGZ48C
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969

各位专家、您好!

MSP-TS430RGZ48C 附带的 MSP430FR5969IRGZ 具有 D 修订版。因此、由于以下问题、无法在 CCS 中调试它。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/366277/ccs-with-new-msp-fet---no-connection-to-msp-after-updating-firmware-this-morning

是否可以返回附带的 Rev. D 芯片并将其替换为 Rev. F 或更高版本的器件?

我们知道该器件是从较旧的示例器件发货的、但由于我们无法使用当前的 CCS v12对其进行评估、如果可以进行更换、我们希望您能告诉我们有关应用程序的信息。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H.、

    建议在订购 MSP-TS430RGZ48C 和其他 MSP430目标插座板样式 EVM 时、也使用它们对相应的芯片进行采样。 电路板的新产品不再包含芯片、如果电路板最近未进行重建、则仍可能包含旧芯片。 不建议使用这些芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢你的答复。 我明白了。

    我确实检查了您指出的注释、但我们感到困惑、因为 MSP430FR5969似乎包含在"包含的内容"部分中。

    其他目标板(并非所有目标板、但涵盖了 FRAM 系列)基本上在开始时有一条注释、因此如果您可以更正它以相同的方式在开始时声明它、那会很有帮助。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。