This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:EVM430-FR6043

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1176689/evm430-fr6043-evm430-fr6043

器件型号:EVM430-FR6043

您好!  

出于某种未知原因、evm430-fr6043随机停止连接到 USS 软件。  

它工作正常、我得到了良好的数据、这意味着我已经正确设置了它、但它只是停止连接、我持续获得"等待器件"。

电路板上的 LED 以指示已连接的方式闪烁、我也执行了所有故障诊断、但这仍然没有解决问题。  

以前有人遇到过此问题、如果有、请帮我一些忙、因为这会阻碍我正在处理的整个项目。  

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A-Jay、

    当您说它停止连接时、您是否意味着它在单个使用会话中连接一段时间后断开连接?  如果您关闭 GUI 并重新连接/断开电路板、它会恢复吗?或者此电路板永远不会再次连接?

    [引用 userid="544101" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1176689/evm430-fr6043-evm430-fr6043 "]

    电路板上的 LED 以指示已连接的方式闪烁、我也执行了所有故障诊断、但这仍然没有解决问题。  

    [/报价]

    当您说您已经尝试了所有故障排除时、您是否意味着您已经尝试了快速入门指南故障排除部分中的项目?  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、它在正常工作后断开连接、然后无论我做什么都不会重新连接、直到它随机开始重新工作。 第一次连接需要大约5个小时、第二次是现在3天都没有工作了。

    是的、这就是我的意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A-Jay、

    您可以尝试检查 USS.log 文件并共享内容吗? 默认情况下、在 Windows 中、此选项位于:C:\Users\下 \USS_

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否 指出您希望看到的文件、因为有3个日志文件。

    USSGUIExitFlowCalibLog?

    USSGUIExitFlowTemperatureCalibLog?

    USSGUIExitLog?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    下面是 我提到的3个日志文件。  

    e2e.ti.com/.../USSGUIExitLog.xmle2e.ti.com/.../USSGUIExitFlowTemperatureCalibLog.xmle2e.ti.com/.../USSGUIExitFlowCalibLog.xml

    此致、  

    A-Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A-Jay、

    日志文件应位于您的用户中\ \USS_02_40_00_00\USSWorkspace\USS_Project\logs。  您需要首先按以下方式启用日志记录:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    正如我之前向您说明的、没有错误选项卡、因此错误日志为空。  

    USS 持续显示"HID 桥接已连接-正在等待设备"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我买了第二块电路板、很快就能工作、所以第一块电路板必须有故障。