This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:WiFi 模块

Guru**** 2552770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/587287/msp430f5659-wifi-module

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件: CC3100MODCC3100

大家好、我在 MSP430F5659上有了一个发展、我想添加一个 WiFi 模块(Atmel ATWINC1500: www.atmel.com/.../smart-connect.aspx )、Atmel 提供的信息足以使用它吗?
是否有专门的用户对此主题进行咨询?

此致、

Juan Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ares、
    由于您提到的 WiFi 模块是 Atmel 设备、因此我不熟悉它、很难说出它集成的难度。 您是否遇到了特定的困难?

    也就是说、TI 提供了 CC3100等 WiFi 模块产品、我强烈建议您考虑使用这些产品、因为它们将具有大量的示例代码以及与 TI 器件集成的支持。 请访问 www.ti.com/.../cc3100modboost 查看 CC3100MOD BoosterPack 、并访问 www.ti.com/.../cc3100mod 查看器件页面。

    请告诉我 TI WiFi 模块是否因某种原因而不能为您工作。 :-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ares、
    您是否仍然需要帮助? 如果是、请作出响应、此问题将重新打开。