This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:超声波传感器代码:如何通过串行或其他协议获取和传输流量数据。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1172436/msp430fr6047-ultrasonic-sensor-code-how-to-obtain-and-transmit-the-flow-volume-data-via-serial-or-other-protocol

器件型号:MSP430FR6047

大家好、我一直在使用超声波传感器示例、我已经阅读了 API 手册、我想知道代码是否可以从其中获取数据并通过 UART 进行传输?

也就是说、我想看看我是否可以获得通过管道的升数数据、并且可以通过 UART 发送以供其他器件读取?

根据我从 API 手册中了解到的内容、可以进行一些细微的修改、例如建立默认校准参数。

一部分讨论了我们作为程序员如何获取这些数据以及如何进行计算、但可以在封装中的哪个位置添加该函数?

我将把手册保留在这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    这篇帖子似乎有一个断开的情况。  您是否仍然需要有关此主题的帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    我们将关闭此主题、因为我们能够找到一些有关集成方案的文档。 稍后发布、以防出现一些错误。

    非常感谢您的支持。

    此致、