This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2955:通过 I2C/UART 进行编程

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/586038/msp430g2955-programming-via-i2c-uart

器件型号:MSP430G2955

您好!

客户问了我一个问题、我需要您的支持。

它们的设计包含 MSP430G2955。

他们需要一种通过 I2C/UART 从主机对其进行编程的方法-这是可行的吗? 而不 是使用 ROM BSL。  

插入另一个 MCU (在 slaa535a 中进行了说明)以便对其 MCU 进行编程在此处并不是一个好的解决方案。

谢谢、

Elad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elad、
    您能解释一下他们为什么不能使用 ROM BSL 吗? 如果我们能找到解决方案、我需要知道。

    他们使用什么作为主机? 您提到的注释也应适用于该主机、并仅使用附加 MSP 作为示例。

    MSPBoot 也可能适合您、它是使用 I2C 的软件 BSL。 请在此处查看: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    主机是基于 CPU ARM 的。

    它的连接方式:

    引脚23、3.3V 电平:UART 至 AP

    引脚24、3.3V 电平:来自 AP 的 UART

    引脚5、37:由 AP 操作、通过漏极开路连接的引脚。

    请 建议它是否可以工作(如果 TI MSP430G2955可以通过 UART 按照其连接方式进行编程)。

    谢谢、

    Elad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elad、
    您可以使用 BSL、甚至 SBW 通过 UART 或 I2C 对其进行编程(如果未锁定)(我假设已锁定)。

    您没有回答我为什么不能使用 ROM BSL 的问题、您能解释一下原因吗? 但假设您不能使用它,则可以实现 主内存 BSL (支持 I2C/UART/SPI): www.ti.com/.../slaa600b.pdf

    在本应用手册和 SLAA535中、出于演示目的、MSP 或 PC 用作主机处理器。 在您的情况下、您不需要这些、因为 ARM 处理器将充当主机。 以下应用手册详细介绍了第1节中的流程、并介绍了之后的安全注意事项: www.ti.com/.../slaa682.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动而关闭此项。 如果您仍需要有关此问题的帮助、请在此处回复、系统将自动重新打开该问题。