This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:在一个控制器中进行交流电源和电能测量、并通过 USART 发送数据

Guru**** 2924940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1177498/msp430i2040-ac-supply-power-and-energy-measurement-in-one-controller-and-send-data-through-usart

器件型号:MSP430I2040

正在寻找能够以2%的精度测量交流电源和能量的微控制器。

最大引脚尺寸28 - 32封装且具有小尺寸。

计划在 LED 驱动器中使用计量功能。 我们希望提供能量作为一项功能、因此能量精度并不是太重要。

控制器应该具有成本效益、因为市场具有极高的价格竞争力。

https://www.ti.com/lit/an/slaa638/slaa638.pdf?ts=1670303446620

上述链接文档中提供了功率测量、但我需要在一个控制器中同时进行电能和功率测量。