This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:MCU 上的 LCD 不工作?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/591870/msp430fr6989-lcd-on-mcu-is-not-working

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR6989MSP430WARE

您好!  

我购买了 msp430fr6989。 在我拿到它之后、我使用 CCS 插入到我的笔记本电脑上。

我看到顶部的绿色指示灯工作正常、但 LCD 未亮起。 我想知道如何打开它?

此外、我认为我有缺陷模块。 您认为我需要更换模块/退款吗???

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shardul,

    谢谢发帖、很遗憾听到您的问题。 根据您的描述、我认为您购买了 MSP-EXP430FR6989 Launchpad、对吧? 只有在加载了用于练习 LCD 模块的代码时、Launchpad 上的 LCD 才会出现-由于某种原因、您收到的设备可能是空白的。 要测试这是否只是软件缺失问题、而不是硬件问题、您可以尝试使用 CCS 加载 MSP-EXP430FR6989 Launchpad 演示代码、如下所示: dev.ti.com/.../ (您也可以在 CCS 的 TI Resource Explorer 中找到此代码(View > Resource Explorer)、然后转至 Software > MSP430Ware > Development Tools > MSP-ESP430FR6989 > Demos 并选择"Out of Box Experience "。 您应该能够将其导入到 IDE 中、然后在器件中构建和调试它。 如果您这么做、LCD 是否工作? 您应该会看到一些滚动文本。

    请告诉我们您的测试结果、以查看是否存在硬件问题-感谢您的帮助。

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    它工作正常... LCD 显示屏和按钮工作正常...

    再次感谢您发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 我很高兴您的问题得到了解决。
    此致、
    Katie