This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2633:CapTIvate 开发套件-使用 CCS 轻松读取 printf

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/591788/ccs-msp430fr2633-captivate-development-kit---easy-way-to-read-printf-using-ccs

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/板/软件问题/

使用 CCS,是否有快速从 MSP430读取 printf 的方法?

我已将开发套件(CapTIvate)通过 USB 连接到计算机。 使用 CCS、我可以使用手工制作的代码或使用 Virtual Studio 生成的代码对 MCU 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题看起来与 MSP 器件无关、也许可以在 Code Composer 论坛中得到更好的解答。 您是否参考了以下 TI Wiki 页面? processors.wiki.ti.com/.../Printf_support_for_MSP430_CCSTUDIO_compiler

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、您好、感谢您的回答。 我之前见过这个 wiki 页面、我按照所有说明操作、但我的控制台在调试步骤中不打印任何内容。

    我不使用通用 LaunchPad、这是一个 CapTIvate 开发套件。 在 main.c 文件中、有一个代码使 LED 在手触摸电容板时打开。 我所做的是、在"while (1)"循环中、我用"printf (" hello ")编写了额外的行;"。 然后、不会发生任何情况、只需进行编译、MCU 会在触摸时打开 LED、就像"printf"一样。

    你有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gilberto、

    同样、目标 EVM 板与仅涉及 CCS 调试器控制台窗口的 printf 函数无关。 您不应尝试将其重新路由至 UART 接口、因为这将用于与 CapTIvate 设计中心进行通信。 您能否让 printf 在 CapTIvate 项目之外工作? 如果不是、这可能是 C/C++编译器论坛的问题。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、

    您能否解释如何在 CapTIvate 项目之外检查 printf?
    很抱歉这个小问题、这是我第一次接触微控制器。

    我正在尝试基于列和行之间的互电容构建我自己的触摸板。

    此时、我要将电网电容值传输到计算机、然后实时处理该数据。

    你有建议吗?

    谢谢、
    此致、
    吉尔贝托·卢雷罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gilberto、

    在线社区提供了多个基本 printf 示例、但通常避免使用这些示例、因为它们只能在首选虚拟 COM 端口(通过反向通道 UART)时用于 CCS 调试器。 多个社区成员利用基本 IDE 程序/终端(超级终端、Python、Energia)、GUI 开发人员(处理)或技术计算环境(Matlab)来处理传入数据。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我尝试使用 Energia 阅读一些内容、但遇到了一些问题:

    - Energia 板:MSP430FR2633不在列表中("Energia 菜单"->"工具"->"板")、按下按钮"上传"时出现错误。

    -我让 CCS 项目在微控制器中运行,我使用它来使用 CCS 上传项目。 为了尝试上传 Energia、我应该打开哪个代码?

    此致

    吉尔贝托·卢雷罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Energia 是您的用例的一个坏示例、请忽略。

    此致、
    Ryan