This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430f5438A 的 Energia 支持.....

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/589412/msp430f5438a-energia-support-for-msp430f5438a

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:EnergiaMSP-FET430UIF

大家好、

我想知道是否有办法使用 Energia IDE 和具有 Spy-Bi-Wire 接口的 MSP-FET430UIF 编程器对 MSP430f5438A 微控制器进行编程。 我有一个非常有趣的硬件、需要执行一些基本测试、因此使用 Energia 代替经典 CCS 对我来说非常方便。

提前感谢、

Giacinto Luigi Cerone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giacinto、

    Energia 仅支持带有 LaunchPad 目标板的 MSP430型号、遗憾的是、这不包括 MSP430F5438A。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Energia IDE 很高兴在下一个将来支持 MSP430F5438A MCU、以便加快简单项目的固件开发。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    告诉他们、43oh、TI 不再控制 Energia。