请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
因此、根据我看到需要使用的许多示例
__ENABLE_IRQ();
_wfi();
以便在 msp432中进入低功耗模式。 现在退出低功耗模式、我必须使用以下命令
SCB_SCR &=~SCB_SCR_SLEEPONEXIT;
问题是 code composer 给出了以下错误
此行有多个标记
-#20标识符"SCB_SCR_SLEEPONEXIT"为
未定义
-#20标识符"SCB_SCR"未定义
-#20标识符"SCB_SCR_SLEEPONEXIT"为
未定义
-#20标识符"SCB_SCR"未定义
我不明白为什么它会给我这个错误。 如果你们有任何意见、请告诉我。 谢谢你
如果 CCS 6.2.0有所不同、我将使用它。
谢谢你