因此、我尝试将大型多维有符号整型数组(200KB Worth)读取并写入到我的应用程序的 FRAM 中。 到目前为止,我已经成功地创建了一个6000x4的阵列,并在永久性 FRAM 中初始化它,如下所示。
#pragma PERSISTENT (FRAM_WRITE) signed int FRAM_WRITE[WRITE_SIZE][COL_SIZE]={0};
这会填充我的 FRAM、但我可以看到使用 CCS 中的"Memory Allocation"工具、FRAM2只有7%已满。
那么、我的简单问题是、如何在 FRAM2中创建一个数组、并能够从主循环中读取数据并将数据写入该数组?
谢谢、