请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5510 主题中讨论的其他器件: MSP430WARE
工具/软件:Code Composer Studio
我能够在 CCS7中为 MSP430F5510创建一个项目。 我能够在我的定制 PCB 上操纵 I/O 位。
我现在尝试在 CCS7中使用 driverlib.h、以基于相同 MSP430F5510原型的新项目为基础。 我使用了新项目向导。 但是、MSP430Ware 的模板中没有列出。
然后我尝试手动导入 driverlib.h。
如果我将 C:\ti\MSP\MSP430Ware_3_60_00_10\driverlib\driverlib\MSP430F5xx_6xx 中的所有文件导入到项目根目录中、则项目构建顺利、没有错误。 但是、这确实会使项目目录变得混乱。
如果我向项目中添加了一个名为"driverlib"的新目录、然后将上述目录中的文件导入到"driverlib"目录中、则编译会失败、这表示未找到 driverlib.h。
如果我将文件放在子目录中、如何使工程找到 driverlib.h?
感谢你的帮助。