This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:I2C 时钟问题

Guru**** 2552000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/592015/msp430g2553-i2c-clock-issue

器件型号:MSP430G2553

在 i2c 期间,当生成100kHz 时钟时,其电压电平在2伏左右(在端口检查时)较低,而1MHz 时钟的电压电平为3.5伏...为什么会有差异? 由于 SCL =1、100kHz 的电压电平将停止 i2c 数据传输。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除非灌电流过大、否则数字输出绝不应具有中间值。 那么、您的电路是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试从 UCB0TXBUF 传输数据时、问题仍然存在。

    提供正确的电路图;TXS0108没有标有"SCL"或"SDA"的引脚。

    kΩ、TXS 的10k Ω 上拉电阻在100kHz 时可能太弱;请尝试10kHz。