This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:MSP430G2553接口 ESP8266 -reg

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/592193/ccs-msp430g2553-msp430g2553-interface-esp8266--reg

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试将 ESP8266与 MSp430G2553连接。我已在线获取一些参考代码。这些代码在 Arduino 中工作。

在没有 任何寄存器配置的情况下、我们仅讨论了 Arduino 的所有论坛。

在这里、我可以在 CCS 编译器中获取驱动程序库和接口参考代码。

此致、

Selva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Selva,
    您是否获得了 ESP8266的库文件? 我也在为此而进行串化 如果你有的话,请和我分享…