This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:使用 MSP430FR2633的新设计中的电容灵敏度问题(键盘 CAPIO)

Guru**** 2552500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/591981/msp430fr2633-cap-sensitivity-issue-keypad-capios-in-new-design-using-msp430fr2633

器件型号:MSP430FR2633

大家好、

我正在使用 MSP430FR2633。

我们开发了电容式触控应用程序,并在 Capactive Touch 开发板(Capacitive-FR2633)上针对键盘和滑块进行了测试,该开发板工作正常。

因此、我们为我们的应用设计了新的电路板、其中包含5个按钮和 滑块(长度压缩但分辨率相同)、并带有键盘按钮背光。

现在、我们将测试新设计的电路板。 我们面临以下一些问题。

1)为新主板设计的键盘无法正常工作(CAP I/O 与开发主板中使用的键盘相同),正确地确定了这些键盘的根本原因,我们只检查了此主板的设计差异,我们使用了5个按钮。

2) 2)滑块正常工作、但灵敏度很低、但至少感应效果很好。

问题可能是什么、以及会增加灵敏度的原因。软件中的任何参数都需要调整?

此致、

Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanath、

    您能否仔细检查设计中心连接、以确保您写入器件的代码与您的物理连接相匹配? 如果您提供设计中心项目、我也可以查看。 此外、您如何实现 LED 背光? 您是否遵循《CapTIvate 技术指南》中的建议? 您是否使用自电容或互电容按钮配置?

    对于灵敏度问题、需要考虑两个方面。 一种是硬件设计、另一种是传感器的软件调优。 请在设计中心内查看您的转换计数和转换增益设置、以调整灵敏度。 请记住、软件调优只能在其运行的硬件上执行如此多的操作。 确保良好灵敏度的第一步是布置可提高良好灵敏度的硬件。 此外、您还采用了什么类型的覆层和机械堆叠?

    请参阅 CapTIvate 技术指南、详细了解从硬件和软件角度来看的灵敏度。 我还将在下面列出一些子标题以指导您。

    CapTIvate 技术指南: www.ti.com/CapTIvateTechGuide

    副标题:
    SW 灵敏度信息:
    常见问题解答->设计套件->如何在开箱即用体验演示中提高接近传感器的灵敏度?
    常见问题解答-> CapTIvate 技术->为什么灵敏度会随着我增加转换增益而降低?
    词汇表->转换计数

    硬件布局注意事项:
    设计指南->最佳实践(机械、LED、布局注意事项、接地平面)
    设计指南->按钮
    设计指南->滑块和滚轮
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jace、

    非常感谢您对问题的建议和见解。

    我们发现了这个问题、它在硬件方面、现在键盘按钮和滑块工作正常。

    此致、

    Sanath Rai