请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 此帖子查找用于处理端口3-6上中断的正确 API 调用。 432技术参考手册的最新修订版清楚地说明端口1-6支持中断。
但是、我只能在 MSP432驱动程序库中找到对 GPIO_clearInterruptFlag()的引用。
MAP_GPIO_clearInterruptFlag()仅在端口1和2上可用。
应用应该如何处理端口3-6的中断?