This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5524:在 USB_STR_index_SERNUM 完成后、USB BSL 不起作用。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/592050/msp430f5524-usb-bsl-does-not-work-after-usb_str_index_sernum-was-chagend

器件型号:MSP430F5524

你好。

我将 USB_STR_index_SERNUM 从 m3更改为 0、因为每当每个器件连接到 PC 时、都会 将其识别为新器件。

(e2e.ti.com/.../1179029

进入  BSL 模式时、MSP430通常被识别为 HID 器件。 但是在 USB_STR_index_SERNUM 从3变为0之后、MSP430在 BSL 模式下无法被识别。

为了 避免 新 器件 安装 和  使用 USB BSL、   我应该 怎么做?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在自己的固件中更改了该描述符、或者您是否更改了 BSL?