This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 基于 MSP 的负载指示器系统

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/592034/msp-based-load-indicator-system

你(们)好。

我想使用基于 MSP 的控制器开发一个负载指示器系统。

我的要求是10通道 ADC (16位或更多)、DAC 和 PWM 通道、与 CAN 总线/ I2C 总线兼容、足够的程序存储器1MB 或更高版本、可根据需要扩展。

有人能建议哪款微控制器适合我的要求吗?

我还能获得编程支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好 先查看参数化产品表。 BTW 没有提供1MB 程序存储器的 MSP430。 很可能永远不会。