This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:适用于使用 MSP430F5xx USB 的 USB 转 UART 转换器的任何解决方案

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-FET, MSP430USBDEVPACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/590965/msp430f5529-any-solution-for-usb-to-uart-converter-using-msp430f5xx-usb

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSP-EXP430F5529MSP430USBDEVPACK

您好、香榭丽舍

您能不能给我介绍一下使用 MSP430F5529的 USB 转 UART 转换解决方案?

我需要此示例代码和 PC 驱动程序解决方案。 但是、我无法确定这是相关的示例代码。

此致、

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CDC 示例展示了如何实现 USB COM 端口;您必须自己对实际的 UART 进行编程。

    使用 CDC、无需 PC 驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Clemens Ladiscy"] CDC 示例展示了如何实现 USB COM 端口;您必须自己对实际的 UART 进行编程。

    我想这个主题问题与 CDC - UART 桥相关、而 AFAIK 已从 TI USB 堆栈(MSP430F5529)示例中删除。 无论如何、(从我的角度来看)这是如何实现这一点的示例。


    eZ-FET Lite 和 MSP-FET 是开源的、如果存在电桥、则可在此处找到。 没有检查过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaz、

    您可以参考反向通道 UART 解决方案(使用 MSP-FET 或所有最新的 MSP430 LaunchPad 板载 eZ-FET)、也可以使用 MSP430USBDEVPACK。 我相信 MSP-EXP430F5529也在其用户体验代码中加入了这样一个解决方案。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、香榭丽舍

    感谢您的评论。 我知道有 ez-FET 解决方案。 但是、这始终具有 TUSBxx 产品。 难以实现 MSP 本身吗?

    此致、

    Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Kz777"]

    感谢您的评论。 我知道有 ez-FET 解决方案。 但是、这始终具有 TUSBxx 产品。 难以实现 MSP 本身吗?

    [/报价]

    新的 TI FET 没有 TUSB、桥接器(如果存在)在软件中实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次请参阅《硬件工具用户指南》(SLAU278)中的《MSP430USBDEVPACK、MSP-EXP430F5529和支持 USB 的目标板》。 所有这些资源都是指您请求的直接 USB 解决方案。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回复。 我推广的基于适用于 USB-UART 转换器的 F5529 +寡妇 GUI 解决方案。