This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:采用64引脚 VQFN 封装的任何 MSP432参考设计?

Guru**** 2551370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/591606/msp432p401r-any-msp432-reference-design-that-using-64pin-vqfn-package

器件型号:MSP432P401R

尊敬的 TI:

 

在 TI 的 MSP432网页中搜索,大多数与 MSP432相关 的 EVK 都与 MSP432P401R LaunchPad 开发套件(=MSP-EXP432P401R)配对。

但是、这款 MSP-EXP432P401R 采用100引脚封装。

是否有采用64引脚 VQFN 封装(= MSP432P401RIRGC)的 MSP432P401R 参考设计?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    William、
    目前、正如您所注意到的、MSP432 LaunchPad 仅附带100引脚 QFN、目前没有或计划在不久的将来提供64引脚版本。 但我注意到您询问的是参考设计而不是 EVM。 您正在查找有关64引脚的哪些信息-它建议的系统/clk/ETC 连接吗? 还是其他东西?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复。

    是的、请查看64引脚 MSP432P401R 参考原理图、其中包含建议的系统/时钟/外设(例如 I2S、i2c、UART、SPI)/等连接。

    当然、 最好提供64引脚 MSP432P401R EVM。 这样、在开发和测试过程中、如果有任何问题、可以参考 EVM 并比较性能。

    是否 有任何64引脚 MSP432P401R 参考原理图/设计可用?

    是否有发布带有64引脚封装的 MSP432 Launchpad 的计划?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有一些使用 MSP432P401x 的 TI 参考设计正在开发中、但不确定它们是否使用64引脚。 不过、我认为您无需使用64引脚原理图即可了解如何连接64引脚器件。 MSP432TmSimpleLinkTm微控制器
    《硬件工具用户指南》(www.ti.com/.../slau571 )是一个出色的参考,其中包括应如何驱动电源和时钟系统的原理图。 它还包含一个 BOM (物料清单)、可准确显示使用的器件。
    我认为这将对您所描述的内容起作用。