工具/软件:Code Composer Studio
Resource Explorer 上是否有任何起始代码?
此外、我如何知道 MSP 的哪些引脚可连接到 MPU?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
Resource Explorer 上是否有任何起始代码?
此外、我如何知道 MSP 的哪些引脚可连接到 MPU?
你好、Jon、
我们没有此特定器件的示例代码。 我对它进行了翻转、您似乎是指 Invensense 3轴 accel/Gyro/magn?
您的问题现在太开放、无法获得有关此问题的任何具体答案、但我鼓励您通过以下方式缩小您的问题范围。 通读您正在使用的器件的器件数据表、您几乎总是可以在 Google 或您购买器件的位置找到该数据表。 阅读数据表并了解其工作原理后、您可以提出更有针对性的问题、从而为您提供更有用的答案。
例如、我对该器件进行了高电平转换、发现该器件似乎可以在 I2C 或 SPI 上正常工作。 TI Resource Explorer (TI-REX)中的 SDK 中的寄存器级、DriverLib 和 TI 驱动程序示例文件夹中包含大量 I2C/SPI 示例。
此外、我们还有 一个传感器 BoosterPack 、它上面有多个传感器、并且在 TI-REX 中有专门针对它的示例代码。 以防您认为有用。 如果您已经决定使用 MPU 器件、并且不想使用此 BoosterPack、具体取决于其操作方法是否兼容(同样、数据表将是您学习此内容的朋友)、 您可能仍然能够引用 TI-REX 中的 Demos 文件夹、并发现 boostxl_edumkII_im加速器_msp432p401r 或 boostxl_sensor_sensorGui_msp432p401r 很有用。
关于引脚连接、这也是您可以在这些器件的数据表中找到的信息。 根据您使用的外设实例以及您设置代码的方式、这可能是一些变量。