请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我将使用来自 TI RTOS 的适用于 MSP432的 ADC 单通道示例。 我在端口5引脚5 (ADC 通道0)上连接了一个传感器。 我将获得43000Hz 的采样率。
我希望提高该采样率。 我该怎么做? 是否可以通过某种方式将其中一个时钟(例如 MCLK)链接到 TI RTOS 中的 ADC、然后控制速度、或者是否有其他方法?
谢谢!