This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5132:MPPT 太阳能充电器要求

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SM72295, MSP430F5132, MSP430F6779, TIDA-00120, TMS320F280200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/591004/msp430f5132-mppt-solar-charger-requirement

器件型号:MSP430F5132
主题中讨论的其他器件:SM72295MSP430F6779TIDA-00120TMS320F280200

尊敬的 TI E2E 团队:

我希望将电源与 MPPT 集成在一起、以便使用太阳能电池板和电源为电池充电。 我的要求和查询如下:

 

1) 1)     光伏全桥驱动器–SM72295–用于感测2个电流、电池板电流和电池电流、并可驱动4个 MOSFET。 我的要求–感应3个电流并驱动6个 MOSFET。

2)     2)控制器的 VDD 由面板的电压 P+控制。 如果面板被切断,我的控制器和其它 IC 是否会关闭?

3) 3)     此设计是否支持触发/涓流充电?

4) 4)     您能否向我提供其设计文档或技术文档以及计算和技术工作、以便对该设计有清晰的了解?

5) 5)     在此设计中、我们使用交错降压控制器为电池充电。 如果电池板的电压降至低于电池的电压,仍然有足够的电量为其充电,但在这种情况下,由于没有升压电路,电池将无法充电。 是这样吗?

6) 6)     我们是否在该设计中实现了电池温度感应?

7)     7)微处理器–MSP430F5132–不支持 LCD 驱动程序。 我的要求–应该支持 LCD 驱动器。 必须在 LCD 上显示我的所有电压和电流以及一些警告。

8)     8)微控制器–MSP430F5132–感应面板 和电池电流和电压。 我的要求–与电源交流电压、电源 O/P 直流电压和 O/P 直流电流一起测量这些要求。

9)     微处理器–MSP430F5132–引脚编号16、17 19、20:这些引脚用作 PWM? 如果是、支持 LCD 的任何其他控制器是否可以具有此功能?

10)  微控制器- MSP430F5132 -这是否可以支持4个通信接口-就像我想要集成射频、光学、RS232/RS485或 WiFi 一样?

11) 11)  能否使用 MSP430F6779控制器? 如果我使用它、您是否认为我的所有指定要求都将得到满足?

请在此处提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您是指 TIDA-00120、我将尝试与本 TI 设计的作者联系、以提供进一步的评论。 对于 MSP430F5132特定问题:

    6) 6)该器件包含内部温度传感器、但似乎未将其集成到设计功能中、并且在测量环境温度时不是很精确、仅测量裸片的环境温度时是如此。
    7) 7)您必须使用另一个通信通道(SPI)与 LCD 驱动器/显示屏进行通信。
    8) 8) ADC 输入引脚(P1.0-P1.5、P3.5-P3.7)将需要实现此目的。
    9) 9)任何计时器 CCR[1/2]引脚均可用作 PWM 输出、这在其他 MSP430器件上是相同的。
    10) 10)只有2个 USCI 可用、因此您需要对其中的一些功能进行多路复用
    11) 11) F5132似乎没有满足系统所有需求所需的可用引脚空间或附加功能、但很难将所有必需的资源移植到不同的 MSP430器件。 您应该考虑将 TIDA-00120原样与您选择的主器件 F5132器件和 MSP430之间的附加 UART 通信通道配合使用。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kushanga、
    除了 Ryan 回答的问题外、请找到我对上述问题的答复:

    1) 光伏全桥驱动器–SM72295–用于感应2个电流、电池板电流和电池电流、并可驱动4个 MOSFET。 我的要求–感应3个电流并驱动6个 MOSFET。
    MSP430F5132有两个 TimerD、可驱动4个高分辨率 PWM... 您可以尝试使用 TimerA 在 MSP430F5132中生成两个额外的 PWM、但它的频率和分辨率不同。 有关更多 PWM、我建议您使用我们的 Picolo 系列 TMS320F280200。

    2) 控制器的 VDD 由面板的电压 P+控制。 如果面板被切断,我的控制器和其它 IC 是否会关闭?
    可以使用电池进行订购。 我们始终可以修改该部分...

    3) 此设计是否支持触发/涓流充电?
    它可以在软件中完成、但当前可用的软件不支持任何特定的电池充电模式。

    4) 您能否向我提供其设计文档或技术文档以及计算和技术工作、以便对该设计有清晰的了解?
    我们提供了此设计的用户指南、并尝试说明设计、您还需要哪些其他设计文档?

    5) 在此设计中、我们使用交错降压控制器为电池充电。 如果电池板的电压降至低于电池的电压,仍然有足够的电量为其充电,但在这种情况下,由于没有升压电路,电池将无法充电。 是这样吗?
    是... 但是、当16-17V Mpptp 面板的 OCP 21V 变为13V 时、功耗非常低(几乎为零)。

    此致、
    Vikas Chola