工具/软件:Code Composer Studio
我不确定我是否会正确地问这个问题、因此请多多包涵。
我在从 A/D 转换器读取存储的数据时遇到问题。 当我调试并查看从 A/D 转换器引脚设置的变量时、我的12个变量中的11个存储为0。 最后一个是预期值。 当我通过 USB 将我的器件连接到我的计算机时、我可以看到 MSP430 USB HID 应用程序上每个变量的值、这些变量的值都按预期读数。 只有当它断开连接时、除一个变量之外的所有变量都将丢失。 我猜这是因为它们被设置为存储在不正确的寄存器中、但如何找到这些变量的存储位置?
供参考、这些变量 都基于从多达3个 A/D 引脚读取的值。 USB HID 应用程序允许用户选择与每个变量对应的引脚、并且无论它们基于哪个 A/D、同一变量在调试器中始终读为零。